DOCA0036PT-11

Definições de identificação da publicação

Há definições de identificação da publicação para Energy Operation.
Campo/Botão Descrição
ID da publicação

Este número é um identificador único do local para a base de dados de Energy Operation. Utiliza-se para criar um local em Energy Operation.

Este ID é automaticamente gerado pelo Com’X.

Gerar novo ID de publicação

Este botão gera um número de ID de publicação novo. Use este botão sempre que voltar a utilizar:

  • o Com’X para um novo local.
  • a configuração atual do Com’X num local diferente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?