Diagnóstico de avarias do dispositivo de medição
PERIGO |
|---|
|
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO,
EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Diagnóstico de avarias da entrada digital
A tabela abaixo descreve como resolver problemas das entradas digitais.
| Problema | Solução possível |
|---|---|
| Não são recebidos impulsos. O LED da entrada digital não está a piscar. | Ligue os terminais de entrada entre o terminal e a fonte de alimentação de 12 V com um pequeno bocado de cabo para confirmar se o LED está a funcionar. Se o LED da entrada se acender quando liga os terminais de entrada, o problema está provavelmente no contador e/ou nos cabos respetivos. |
|
Verifique se o contador de saída de impulsos está ligado a um terminal da entrada digital e à fonte de alimentação de 12 V. Consulte o Guia de instalação para consultar os diagramas da cablagem. |
|
| Verifique se o dispositivo de saída de impulsos está a funcionar. | |
| Não são recebidos impulsos. O LED da entrada digital está a piscar. | Verifique o número da entrada digital a que o contador de impulsos está ligado. |
Diagnóstico de avarias da entrada analógica
A tabela abaixo descreve como resolver problemas das entradas analógicas.
| Problema | Solução possível |
|---|---|
| Não é possível ler nenhum valor analógico. |
Verifique se o sensor da saída analógica está ligado aos terminais corretos. Consulte o Guia de instalação para consultar os diagramas da cablagem. |
| Na página Web de configuração, verifique se o número da entrada analógica está definido para o tipo de sensor correto: RTD, 0–10 V ou 4–20 mA. |
Possíveis erros de registo
A tabela abaixo lista os possíveis erros de registo no registo de dados.
| Código de erro | Definição | Resultado |
|---|---|---|
| 19 | Houve um erro de comunicação (por exemplo, CRC, protocolo ou exceção). | O registo continua ativado salvo se o último intervalo tiver sido perdido. |
| 25 | O tempo limite expirou aquando do envio de um pedido sem a receção de uma resposta correspondente no tempo permitido. | O registo continua ativado salvo se o último intervalo tiver sido perdido. |
PERIGO