DOCA0036PT-11

Resolução de problemas do dispositivo Modbus

Eis algumas dicas para a resolução de problemas de dispositivos Modbus.
PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
  • A instalação e manutenção deste equipamento só podem ser levadas a cabo por técnicos qualificados.
  • Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA, CSA Z462 ou as normas locais aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

A tabela abaixo descreve como resolver problemas dos dispositivos Modbus.

Problema Solução possível
Não é possível detetar nenhum dispositivo Modbus na linha série do Com’X.
  1. Abra o separador principal Tabela de medições do Com’X.
  2. Se o LED de comunicação Rx não piscar no dispositivo, verifique o estado dos cabos.
  3. Se o LED de comunicação Rx piscar no dispositivo, mas o LED de comunicação Tx não piscar no dispositivo:

    • verifique se as definições do dispositivo coincidem com as definições de série do Modbus do Com’X (Velocidade de transmissão, Paridade e Número de bits de paragem).
    • verifique se a Polarização da linha de série está definida para Sim.
    • verifique se a Polarização da linha de série não está ativada noutro dispositivo Modbus subordinado da mesma linha de série.

Alguns dispositivos Modbus não aparecem na linha de série do Com’X. Verifique os endereços de Modbus dos dispositivos que não aparecem.
Verifique se existem dois dispositivos com o mesmo ID de subordinado.
verifique se as definições dos dispositivos que não aparecem coincidem com as definições de série do Modbus do Com’X (Velocidade de transmissão, Paridade e Número de bits de paragem).
Verifique se as ligações dos cabos dos dispositivos em falta estão corretas.
Verifique se o intervalo de deteção é suficientemente grande. As definições de fábrica vão de 1 a 10.
Verifique se os cabos dos dispositivos em falta são os corretos.

Não é possível detetar nenhum dispositivo Modbus a jusante de um gateway.

Utilize a função Diagnóstico/Ler registos do dispositivo do EGX para determinar se o problema está entre o dispositivo Modbus e o EGX ou entre o Com’X e o EGX.

Se o problema estiver entre

  • o Com’X e o EGX, verifique o endereço IP do gateway.
  • o EGX e o dispositivo Modbus, verifique se as definições do dispositivo Modbus coincidem com a configuração da porta de série do EGX (Velocidade de transmissão, Paridade e Número de bits de paragem).

A combinação (Paridade = nenhuma e Número de bits de paragem = 1) das definições da porta não é suportada pelo EGX. Mude para outra combinação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?