DOCA0036PT-11

Precauções de segurança

A instalação, cablagem, testes e manutenção devem ser realizados de acordo com todos os códigos elétricos locais e nacionais.
PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
  • Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA, CSA Z462 ou as normas locais aplicáveis.
  • Desligue todas as fontes de alimentação deste dispositivo e do equipamento em que está instalado antes de trabalhar no dispositivo ou equipamento.
  • Utilize sempre um dispositivo detetor de tensão com a classificação adequada para confirmar que toda a alimentação está desligada.
  • Trate a cablagem de E/S e comunicações ligada a vários dispositivos como perigosa e ativa salvo determinação em contrário.
  • Não exceda os limites máximos especificados do dispositivo.
  • Volte a colocar todos os dispositivos, portas e tampas antes de ligar a alimentação deste equipamento.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
Operação não adequada
  • Não utilize este software para aplicações de proteção ou de controlo crítico em que a segurança de pessoas ou equipamento dependa do funcionamento da ação de controlo.
  • Não utilize o software para controlar funções com tempo crítico, pois podem ocorrer atrasos de comunicação entre o momento em que é iniciado um controlo e aquele em que essa ação é aplicada.
  • Não utilize o software para controlar o equipamento remoto sem o proteger com um nível de acesso autorizado e sem incluir um objeto de estado para fornecer feedback sobre o estado da operação de controlo.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
ATENÇÃO
Resultados de dados imprecisos
  • Não configure incorretamente o software, pois isso pode resultar em relatórios e/ou relatórios de dados imprecisos.
  • Não baseie as suas ações de manutenção ou assistência apenas em mensagens e informações apresentadas pelo software.
  • Não se apoie apenas em dados apresentados nos relatórios de software para determinar se o sistema está a funcionar corretamente ou respeita todos os padrões e requisitos aplicáveis.
  • Não utilize dados apresentados no software como substitutos de práticas adequadas no local de trabalho o manutenção do equipamento.
A não observância destas instruções pode provocar a morte, lesões graves, danos no equipamento ou perda irreversível de dados.
ATENÇÃO
Possível comprometimento da disponibilidade, integridade e confidencialidade do sistema
  • Altere as palavras-passe predefinidas para ajudar a evitar o acesso não autorizado das definições e informações do dispositivo.
  • Desative as portas/serviços e contas predefinidas não utilizados, sempre que possível, para minimizar caminhos de ataques maliciosos.
  • Coloque os dispositivos em rede atrás de várias camadas de defesas cibernéticas (como firewalls, segmentação de rede e deteção e proteção de intrusão de rede).
  • Aplique melhores práticas de cibersegurança (por exemplo: privilégios mínimos, separação de funções) para ajudar a evitar a exposição não autorizada, perda, modificação de dados e registos, interrupção de serviços ou operação não adequada.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?