Acesso através da porta Ethernet com o Windows
A configuração predefinida para a porta Ethernet 2 do Com’X é o servidor DHCP .
PERIGO |
|---|
|
PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
| AVISO |
|---|
|
conflito de endereços de IP
Não ligue uma porta Ethernet do Com'X a uma
rede local se estiver configurada para um servidor DHCP.
A não observância destas instruções
pode provocar deficiências de comunicações.
|
- Desligue o computador local de todas as redes.
- Ligue um cabo Ethernet do computador local à porta 2 da Ethernet do Com’X.
- No computador local, abra o Explorador do Windows e clique
em Rede.
O Com’X aparece na lista de dispositivos.
- Clique duas vezes em Com’X. A página de início
de sessão abre-se automaticamente no browser Web predefinido.NOTA: HTTPS está ativado por predefinição na configuração do Com'X. O Com'X possui um certificado de segurança assinado automaticamente. Por isso, quando se liga à interface do servidor de energia, é apresentada uma mensagem de segurança. Antes de aceitar, certifique-se de que foi estabelecida a comunicação com o servidor de energia.
- Escreva o nome de utilizador (predefinição: admin) e a palavra-passe (predefinição: admin).NOTA: Tanto o nome de utilizador como a palavra-passe são sensíveis às maiúsculas e minúsculas.
- Clique em OK.Consulte o Diagnóstico de avarias se Com'X não for apresentado.Para instalar um novo certificado, consulte Servidor web local.
PERIGO