DOCA0036PT-11

Acesso através do modo de ponto de acesso Wi-Fi com Windows

É possível aceder à interface do utilizador do servidor de energia através do Modo de ponto de acesso Wi-Fi utilizando Windows.
PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
  • A instalação e manutenção deste equipamento só podem ser levadas a cabo por técnicos qualificados.
  • Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA, CSA Z462 ou as normas locais aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
AVISO
Operação não adequada ao equipamento
Não feche a porta de um bastidor metálico enquanto estiver a utilizar a pen USB Wi-Fi.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  1. Ligue a pen USB Wi-Fi a uma porta USB do servidor de energia.
  2. Prima o botão Wi-Fi no servidor de energia.

    O LED do botão Wi-Fi pisca com luz verde.

  3. No computador local, ligue-se à rede sem fios do servidor de energia utilizando a janela de Configuração da Rede Sem Fios do Windows.
  4. No computador local, abra o Explorador do Windows e clique em Rede. O servidor de energia aparece na lista de dispositivos.
  5. Clique duas vezes no servidor de energia e a página de início de sessão abre-se automaticamente no browser predefinido.

    HTTPS está ativado por predefinição na configuração do servidor de energia. O servidor de energia tem um certificado de segurança assinado automaticamente. Por isso, quando se liga à interface do servidor de energia, é apresentada uma mensagem de segurança. Antes de aceitar, certifique-se de que foi estabelecida a comunicação com o servidor de energia.

  6. Escreva o nome de utilizador (predefinição: admin) e a palavra-passe (predefinição: admin).

    Tanto o nome de utilizador como a palavra-passe são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas.

  7. Clique em Ok.
    Refer to Troubleshooting if the Com’X 510 does not appear. To install a new certificate, see Local Web Server.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?