DOCA0036PT-11

Iniciar a sessão pela primeira vez

Estas são instruções especiais para quando iniciar sessão na interface do utilizador pela primeira vez.

O servidor Web é uma ferramenta que permite ler e escrever dados. Controla o estado do sistema, e tem total acesso a todos os dados da aplicação. Quando inicia a sessão pela primeira vez é-lhe pedido que altere a sua palavra-passe, para evitar o acesso não autorizado à aplicação.

AVISO
ACESSO NÃO AUTORIZADO AOS DADOS
  • Altere imediatamente a palavra-passe predefinida para uma palavra-passe nova e segura.
  • Não partilhe a palavra-passe com pessoas não autorizadas ou não qualificadas.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
A palavra-passe não deve ser partilhada nem distribuída a pessoas não autorizadas. A palavra-passe não deve conter informações pessoais ou óbvias.

  1. Inicie a sessão como administrador predefinido. 

    Nome de utilizador e palavra-passe: admin

  2. Leia o Contrato de licença até ao fim.
    NOTA: O botão Aceitar permanecerá cinzento até chegar ao fim do Contrato de licença do utilizador.
  3. Aceite o Contrato de licença.
  4. Introduza uma palavra-passe nova.

    Esta tem de conter:

    • 8 caracteres

    • 1 letra maiúscula

    • 1 dígito numérico

    • 1 caractere especial

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?