DOCA0036PT-11

Iniciar a sessão

É necessário iniciar sessão para aceder à interface do utilizador do servidor de energia.

Se estiverem abertas várias sessões, só pode ser utilizada a primeira sessão para editar parâmetros. As sessões que tenham sido abertas depois da primeira são só de leitura.

  1. Selecione o seu idioma.
  2. Escreva o nome de utilizador e a palavra-passe.
    NOTA: Tanto o nome de utilizador como a palavra-passe são sensíveis às maiúsculas e minúsculas.
  3. Clique em Ligar para iniciar a sessão na página Web de configuração.
NOTA: HTTPS está ativado por predefinição na configuração do Com'X. O Com'X possui um certificado de segurança assinado automaticamente. Por isso, quando se liga à interface do Com'X é apresentada uma mensagem de segurança. Antes de aceitar, certifique-se de que foi estabelecida a comunicação com o Com'X.

To install a new certificate, see Local Web Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?