DOCA0036PT-11

Recriar uma rede ZigBee

Utilize este procedimento para alterar os canais numa rede ZigBee que já tenha sido criada para o Com'X.

Ao executar este procedimento, todos os equipamentos ligados à rede ZigBee são desligados. Deve utilizar a função de deteção ZigBee para ligar novamente dispositivos à rede.

  1. Inicie sessão no Com'X e selecione Definições > Comunicação > Definições ZigBee.

    O ecrã Definições ZigBee é exibido.

  2. No campo Ativar ZigBee, selecione Não e clique em Guardar alterações.

    O estado do ZigBee indica que nenhuma rede está definida. Agora pode realizar a manutenção ou alterar as definições de rede.

  3. No campo Ativar ZigBee, selecione Sim.
  4. No campo Criar nova rede ZigBee, selecione Sim.
  5. Siga a etapa 6 até o final das Definições de rede ZigBee para concluir a configuração.
**ZigBee Network Settings (**ZigBee Device Discovery)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?