DOCA0036PT-11

Obter os valores de proxy

Pode obter os valores de proxy da rede no Internet Explorer.

Este gráfico mostra a interface para obter os valores de proxy a partir do Internet Explorer:

  1. Separador Ligações

  2. Definições de rede local (LAN)

  3. Servidor Proxy com endereço e porta

  1. Clique no menu Ferramentas.
  2. Selecione Opções da Internet na lista pendente.
  3. Selecione o separador Ligações.
  4. Clique no botão Definições de LAN.
  5. Leia os valores proxy na janela Definições de rede local.
  6. Copie os mesmos valores para as definições proxy do Com’X.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?