DOCA0036PT-11

Iniciar o registo de dados

Necessita de iniciar o registo de dados no servidor de energia para registar dados.
Para poder registar dados, terá de:
  • concluir a configuração do Com’X.
  • configurar os dispositivos cujos dados pretende registar.
  • selecionar os dados a serem registados.
  1. Clique em Comissionamento > Registo de dados.
  2. Clique em Iniciar registo de dados.

    Aparece a data e a hora em que o registo de dados é iniciado.

Para desativar o registo de dados, clique em Comissionamento > Registo de dados > Parar registo de dados.

**(ver Gerir dispositivos) (ver Selecionar as medições a publicar)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?