DOCA0036PT-11

Configurar as definições de acesso com um modem EBXA-GPRS ou 3G 

Deve configurar as definições de acesso ao utilizar um modem EBXA-GPRS ou 3G .

Instale o cartão SIM no modem GPRS, como descrito na folha de instruções EBXA‑GPRS/EBXA-GPRS-SIM, referência 253537613. Para 3G, instale o cartão SIM no modem 3G, de acordo com o descrito nas instruções de instalação do fabricante.

O modem EBXA-GPRS/3G  requer:

  • um mini cartão de tipo SIM 2FF.
  • uma exportação de dados mínima de 1 MB/mês no contrato de telecomunicações.

É recomendado um cartão SIM M2M resistente em vez de um cartão SIM padrão.

NOTA: É recomendada a utilização de um router móvel externo em vez do EBXA-GPRS. Consulte Definições GPRS/3G para ver uma lista de modems 3G externos recomendados.
  1. Clique em Definições > Definições gerais > Definições de rede.
  2. Selecione EBXA-GPRS/3G.
  3. Escreva o APN, Nome de utilizador, Palavra-passe e Código PIN indicados pelo fornecedor de acesso.
  4. Clique em Guardar alterações.
NOTA: O código PIN e a palavra-passe do cartão SIM não podem ser alterados pelo servidor de energia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?