DOCA0036PT-11

Configurar as portas Ethernet

Pode configurar as portas Ethernet como duas portas separadas.
  1. Clique em Definições > Definições gerais > Definições de rede.
  2. Selecione o campo Selecionar a configuração da sua rede.
    NOTA: Se alterar a configuração da porta Ethernet através da qual está a configurar, o browser desliga a sessão. Inicie uma nova sessão no browser para continuar a configuração.
  3. Selecione 2 portas independentes (1 endereço IP para cada uma) na lista pendente.
  4. Selecione Cliente DHCP e Endereço IPv4 estático na lista pendente Modo de configuração.
  5. No menu expansível Configuração Ethernet, introduza os parâmetros nos campos Configuração WAN (Eth1) e Configuração LAN (Eth2).

    O campo Estado da interface muda para ATIVA (se a rede estiver ligada corretamente).

  6. No menu expansível Definições gerais de rede, escreva os endereços nos campos Gateway predefinido, Servidor DNS principal e, se necessário, Servidor DNS secundário.

    Os endereços são atribuídos ao Com’X pelo administrador de TI.

  7. Para ativar as respostas ao ping, selecione Sim em Definições gerais de rede > Responder ao ping.

    A resposta ao ping está desativada por predefinição.

  8. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?