DOCA0036PT-11

Configurar o gateway Modbus

Pode definir as configurações do gateway Modbus Com'X.
AVISO
Desempenho deficiente da rede
As definições do Gateway Modbus só devem ser modificadas por técnicos qualificados. Essas modificações só devem ser efetuadas depois de lidas e entendidas as informações referentes às definições do Gateway Modbus.
A não observância destas instruções pode prejudicar o desempenho da rede.
  1. Clique em Definições > Comunicação > Gateway Modbus.
  2. Selecione o Modo de transmissão, Extensão do intervalo de silêncio e Atraso entre pacotes para a porta de série.
  3. Selecione Sim ou Não para Ativar tempo de inatividade da ligação do servidor, Ativar Modbus TCP/IP Proxy, e Ativar difusões do Modbus série no servidor TCP/IP.
  4. Introduza um Tempo de inatividade da ligação do servidor em segundos, se estiver ativado.
  5. Selecione os valores adequados de cliente TCP/IP para Tempo da ligação de cliente excedido e Tempo da mensagem de cliente excedido.
  6. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?