Configurar as definições da porta série Modbus
| AVISO |
|---|
|
Desempenho deficiente da rede
As definições do Gateway Modbus só devem
ser modificadas por técnicos qualificados. Essas modificações
só devem ser efetuadas depois de lidas e entendidas as informações
referentes às definições do Gateway Modbus.
A não observância destas instruções
pode prejudicar o desempenho da rede.
|
- Clique em .
- Selecione o valor requerido na lista pendente Velocidade de transmissão.
- Selecione o valor requerido na lista pendente Paridade.
- Selecione o valor requerido na lista pendente Número de bits de paragem.
- Selecione o valor requerido na lista pendente Tempo excedido.
- Selecione Sim no campo Resistência de terminação se o barramento tiver uma terminação no fim.
- Selecione Sim no campo Polarização da linha de série se não houver nenhum outro dispositivo na linha que forneça polarização.
- Clique em Guardar alterações.