DOCA0036PT-11

Configurar o filtro Modbus TCP/IP

Esta função permite ao administrador criar uma lista branca e atribuir o nível de acesso que os endereços IP têm ao Com'X e aos respetivos dispositivos a jusante.

Quando ativada, o nível de acesso predefinido é de Leitura para todos os clientes Modbus TCP/IP que não se encontram na lista filtrada. Se definir o campo Acesso predefinido para Nenhum bloqueia todos os clientes Modbus TCP/IP que não estejam na lista filtrada.

  1. Clique em Definições > Comunicação > Filtragem de Modbus TCP/IP.
  2. Clique em Sim para ativar a filtragem.
  3. Na coluna Lista branca, introduza o endereço IP que quer filtrar.
    NOTA: Um campo de octetos vazio é considerado como um caractere universal. Os campos vazios têm de começar pelo octeto menos significativo e ser contíguos. Em caso de contradição é aplicado o filtro mais restritivo.
  4. Selecione o nível de acesso: Nenhum, Leitura ou Total.
  5. Opcionalmente, pode editar o Acesso predefinidoLeitura ou Nenhum.
  6. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?