DOCA0036PT-11

Criar uma rede ZigBee pela primeira vez

Schneider Electric fornece acessórios para a montagem da pen ZigBee fora do armário.

Para obter informações, consulte a folha de instruções do Zigbee. Utilize este procedimento quando nunca tiver sido criada anteriormente uma rede ZigBee para o Com’X.

AVISO
OPERAÇÃO NÃO ADEQUADA AO EQUIPAMENTO
Não monte a pen ZigBee no armário ou painel ao utilizar a definição de transmissão a potência elevada.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

  1. Desligue o Com'X.
  2. Encaixe a pen ZigBee numa das portas USB no Com’X ou ligue-a ao Com’X através de um cabo de extensão USB.
  3. Ligue o Com’X e espere que o LED de alimentação fique verde.
    NOTA: O firmware da pen ZigBee é implementado com o firmware do Com’X. O Com’X atualiza automaticamente o firmware se houver uma versão mais recente disponível.
  4. Inicie sessão no Com'X e selecione Definições > Comunicação > Definições ZigBee.

    É exibido o ecrã Definições ZigBee.

  5. No campo Ativar ZigBee, selecione Sim.
  6. (Opcional) No campo Canal, selecione um canal ZigBee. Se deixar a definição como --, o Com’X analisa todos os canais disponíveis e seleciona automaticamente um canal para a rede ZigBee. O canal com o sinal mais forte é o selecionado normalmente.
  7. No campo Potência de transmissão, selecione uma das seguintes opções:
    • Potência padrão: Selecione esta opção quando a pen ZigBee e todos os dispositivos ZigBee estão no mesmo painel ou armário.
    • Potência elevada: Selecione esta opção quando a pen ZigBee estiver ligada ao Com’X com um cabo de extensão USB. É-lhe solicitado que confirme que a pen ZigBee está fora do painel ou armário. Clique em OK para confirmar.
  8. Clique em Guardar alterações.

A configuração demora cerca de 60 segundos. Quando a rede inicia, o Estado Zigbee mostra que a rede está pronta a ser utilizada e o LED da pen ZigBee pisca a verde.

Agora pode utilizar a função de deteção ZigBee para ligar dispositivos à rede.

** (ZigBee Device Discovery)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?