DOCA0036PT-11

Instalar um modem 3G no Com'X

Pode instalar um modem 3G no Com'X.
PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
  • A instalação e manutenção deste equipamento só podem ser levadas a cabo por técnicos qualificados.
  • Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA, CSA Z462 ou as normas locais aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Desligue o Com'X.
  2. Abra a porta frontal do Com'X.
  3. Ligue o modem 3G.
    • Para modems montados no interior do Com'X, ligue o modem à porta USB interna.
    • Para modems 3G que não são montados no interior da tampa frontal do Com'X, corte a aba para criar uma abertura para o cabo e, de seguida, ligue o cabo do modem à porta USB interna.
  4. Feche a porta do Com'X como indicado acima.
  5. Ligue o Com'X. O LED do modem de rádio pisca para indicar que o modem foi detetado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?