Configurar um endereço fixo como um cliente DHCP
Pode configurar o Com’X para que o endereço IPv4 seja definido automaticamente com a instalação do servidor DHCP. É possível que o administrador de TI do local tenha de configurar o servidor DHCP para atribuir sistematicamente o mesmo endereço IPv4 ao Com’X.
- Indique ao gestor de TI local o endereço MAC da porta
1 Ethernet do Com’X.
Pode encontrar o endereço na etiqueta existente no painel frontal do dispositivo ou na página Acerca de.
- Peça ao gestor de TI um endereço IPv4 fixo para
que seja sempre atribuído o mesmo endereço IP ao Com’X.
O endereço IP deve ser fornecido pelo gestor de TI.
- Anote o endereço IPv4:
-
na etiqueta fornecida com o Com’X. Esta folha pode ser verificada no interior da tampa.
-
- Verifique se o gestor de IT adicionou o Com’X ao servidor DHCP.
Também pode iniciar a sessão introduzindo o endereço IP fornecido pelo gestor de TI na barra de endereços do browser.