DOCA0036PT-11

Ligar um contador principal padrão (dispositivo a montante)

Pode ligar as saídas de contacto da área de propriedades do dispositivo a montante.
  1. Clique no separador principal Definições do dispositivo.
  2. Selecione o dispositivo a montante na vista de árvore dos dispositivos.
  3. Clique em Saídas digitais e analógicas no menu expansível.
  4. Selecione o nome do contador principal na lista pendente Dispositivo.
  5. Selecione a saída de contactos que tem de ser ligada na lista pendente Ficha.
  6. Clique em Guardar alterações.

    A vista de árvore dos dispositivos mostra que o contador principal padrão está ligado a uma entrada digital adicional.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?