DOCA0036PT-11

Ligar um contador principal padrão (contador principal)

Pode ligar as saídas de contacto a partir do menu expansível de propriedades do contador principal padrão.
  1. Clique no separador principal Definições do dispositivo.
  2. Selecione o contador principal na vista de árvore dos dispositivos.
  3. Selecione Saída de impulsos 1 no menu expansível Propriedades.
  4. Selecione o número de saídas digitais na lista pendente.
  5. Repita os passos 3 e 4 para as propriedades de Saída de impulsos 2.
  6. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?