Criar um sensor analógico personalizado
- Clique no separador principal Biblioteca Personalizada.
- Clique em +Criar na parte inferior
esquerda da página.
A caixa de diálogo Criar um modelo personalizado abre-se.
- Introduza as definições do modelo personalizado:
Campo Definição Selecionar um tipo de modelo Selecione Sensor 4-20 mA ou Sensor 0-10 V. Criar um modelo Selecione a base para o novo modelo personalizado:
- Novo
Tipo Introduza o nome do novo modelo personalizado ou aceite o nome predefinido; Sensor 4-20mA_PersonalizadoouSensor 0-10V, de acordo com o tipo de modelo selecionado._PersonalizadoValor predefinido de artigo Selecione um produto predefinido que o novo modelo vai medir. Valor predefinido de utilização Selecione um valor predefinido para o modo como o novo modelo vai ser utilizado. - Clique em Criar.
A caixa de diálogo fecha-se e abre-se a página de propriedades do modelo personalizado acabada de criar, para efetuar a configuração inicial.
- Configure as propriedades do sensor.
Cada saída de impulsos apresenta as seguintes propriedades de medição:
Campo Descrição
Elemento Selecione um elemento de controlo na lista ou selecione Personalizado e introduza um nome personalizado no campo Elemento personalizado.
Unidade Selecione uma unidade de controlo na lista ou selecione Personalizada e introduza uma unidade personalizada no campo Unidade personalizada. Limite inferior O valor mapeado como valor mínimo controlado. Limite superior O valor mapeado como valor máximo controlado.
Tabela de medições
As seleções de propriedades de controlo que fizer, incluindo as propriedades personalizadas, são refletidas na tabela de medições.