DOCA0036PT-11

Criar um contactor ou relé de impulsos personalizado

Pode criar um novo modelo de contador de impulsos genérico personalizado.
  1. Clique no separador principal Biblioteca Personalizada.
  2. Clique em +Criar na parte inferior esquerda da página.

    A caixa de diálogo Criar um modelo personalizado abre-se.

  3. Introduza as definições seguintes:
    Campo Definição
    Selecionar um tipo de modelo Selecione Contactor ou Relé de impulsos.
    Criar um modelo

    Selecione a base para o novo modelo personalizado:

    • Novo
    • Baseado num modelo personalizado

    <tipo de modelo base> Se estiver a basear o novo modelo personalizado num modelo personalizado já existente, selecione o modelo existente em que se baseia o novo modelo.
    Nome do modelo Introduza o nome do novo modelo personalizado ou aceite o nome predefinido Contactor Personalizadoou Relé de impulsos Personalizado.
    Valor predefinido de artigo Selecione um produto predefinido que o novo modelo vai medir.
    Valor predefinido de utilização Selecione um valor predefinido para o modo como o novo modelo vai ser utilizado.
  4. Clique em Criar.

    A caixa de diálogo fecha-se e abre-se a página de propriedades do modelo personalizado acabada de criar, para efetuar a configuração inicial.

  5. Configure as propriedades de medição de um contactor ou relé de impulsos.

    Propriedades de medição

    Campo

    Descrição

    Elemento do sinal

    Introduza o elemento a controlar ou aceite a saída de estado predefinida.

    Valor para 0

    Introduza o estado representado por um valor 0, ou aceite a predefinição OFF.

    Valor para 1

    Introduza o estado representado por um valor 1, ou aceite a predefinição ON.
Por predefinição, as medições são registadas e publicadas na plataforma alojada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?