DOCA0036PT-11

Criar um contador principal personalizado

Pode criar um contador principal personalizado introduzindo definições personalizadas para as propriedades de medição selecionadas de cada uma das duas saídas de impulsos.
  1. Clique no separador principal Biblioteca Personalizada.
  2. Clique em +Criar na parte inferior esquerda da página.

    A caixa de diálogo Criar um modelo personalizado abre-se.

  3. Introduza as definições seguintes:
    Campo Definição
    Selecionar um tipo de modelo Selecione Contador Principal.
    Criar um modelo

    Selecione a base para o novo modelo personalizado:

    • Novo
    • Baseado num modelo Schneider Electric
    • Baseado num modelo personalizado

    <tipo de modelo base> Se estiver a basear o novo modelo personalizado num modelo Schneider Electric existente, selecione o modelo existente em que se baseia o novo modelo.
    Nome do modelo Introduza o nome do novo modelo personalizado ou aceite o nome predefinido Contador Principal_Personalizado.
    Valor predefinido de artigo Selecione um produto predefinido que o novo modelo vai medir.
    Valor predefinido de utilização Selecione um valor predefinido para o modo como o novo modelo vai ser utilizado.
  4. Clique em Criar.

    A caixa de diálogo fecha-se e abre-se a página de propriedades do modelo personalizado acabado de criar, para efetuar a configuração inicial.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?