DOCA0036PT-11

Criar um Modbus subordinado personalizado

Pode configurar o servidor de energia para comunicar com um subordinado personalizado da linha de série Modbus.
  1. Clique no separador principal Biblioteca Personalizada.
  2. Clique em +Criar na parte inferior esquerda da página.

    A caixa de diálogo Criar um modelo personalizado abre-se.

  3. Introduza as definições seguintes:
    Campo Definição
    Selecionar um tipo de modelo Selecione Modbus RTU ou Modbus TCP.
    Criar um modelo

    Selecione a base para o novo modelo personalizado:

    • Novo
    • Baseado num modelo Schneider Electric
    • Baseado num modelo personalizado

    <tipo de modelo base> Se estiver a basear o novo modelo personalizado num modelo Schneider Electric existente, selecione o modelo existente em que se baseia o novo modelo.
    Nome do modelo Introduza o nome do novo modelo personalizado ou aceite o nome predefinido Modbus RTU Subordinado_Personalizado ou Modbus TCP Subordinado_Personalizado.
    Valor predefinido de artigo Selecione um produto predefinido que o novo modelo vai medir.
    Valor predefinido de utilização Selecione um valor predefinido para o modo como o novo modelo vai ser utilizado.
  4. Clique em Criar.

    A caixa de diálogo fecha-se e abre-se a página de propriedades do modelo personalizado acabado de criar, para efetuar a configuração inicial.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?