DOCA0036PT-11

Criar um pacote Modbus

Para melhorar o desempenho, pode mapear várias variáveis ​​para o mesmo pacote.

No protocolo Modbus, a troca de dados é descrita através de pacotes. Um pacote é um pedido para leitura de uma matriz de variáveis consecutivas. Podem ser necessários vários pacotes para aceder a todas as variáveis de um dispositivo. Para melhorar o desempenho, reduza o número de pacotes atribuindo diversas variáveis ao mesmo pacote.

  1. Clique em Novo pacote, aparece uma nova linha com as predefinições:
    Item Nome Descrição

    Opções

    A Código de função Especifica os tipos de pedidos de leitura que o servidor de energia pode efetuar.
    • FC01: bobinas (matriz de saída ou bits internos)
    • FC02: entrada discreta (matriz de bit de entrada)
    • FC03: registos de suspensão (matriz de saída ou registos internos de 16 bits)
    • FC04: registos de entrada (matriz de registos de entrada de 16 bits)
    B Endereço de início Especifica o endereço. 0–65535(1)
    C Contagem de itens Especifica o número de itens que o pacote contém.
    • 1–1000 para o código de função FC01 ou FC02
    • 1-125 para o código de função FC03 ou FC04
    D Número Especifica o tipo de informações que estão mapeadas no pacote.
    • Booleano para o código de função FC01 ou FC02
    • Booleano ou número para o código de função FC03 ou FC04
    E Editar pacote Descreve as variáveis do pacote.

    (1)Existe um desvio entre o número de registo e o endereço. Os números de registo encontram-se na documentação do dispositivo.

  2. Quando terminar de adicionar e configurar as definições do pacote, clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?