DOCA0036PT-11

Definir um Modbus subordinado personalizado

Depois de ter criado o novo modelo de Modbus subordinado personalizado, pode concluir a definição respetiva na Biblioteca Personalizada.

Este procedimento requer que tenha criado um modelo personalizado.

  1. Selecione o novo modelo na vista de árvore de modelos e, em seguida, clique no menu expansível Subordinado.
  2. Selecione a ordem de leitura na lista pendente Endianness.

    Esta definição descreve a ordem de registo a utilizar quando uma variável está formatada com mais de 1 registo.

    NOTA: A "Endianness" depende do dispositivo e tem de ser selecionada nas definições Com’X. Por exemplo, PM700 é uma Big Endian e PM800 uma Little Endian. A definição de "Endianness" não é utilizada se as variáveis estiverem formatadas com registos de 16 bits.

  3. Clique em Novo pacote.
consider making reference topic, needs short desc.

Exemplos de registos de Modbus subordinado personalizado

Registo Número de registo Leitura/escrita Escala Unidade Formato Intervalo Descrição
1037 1 R x1 kW INT +/–0...32767 Potência ativa total
1041 1 R x1 kVAR INT +/–0...32767 Potência reativa total
1049 1 R x1000 Nenhum INT –1000...1000 Fator de potência total
1054 1 R x10 Hz INT 0...4000 Frequência do sistema

Ao ler a documentação do dispositivo, verá que todas as variáveis podem ler-se com 1 pacote de registos (Código de função 03) a começar no registo 1037 e a terminar no registo 1054 (contagem = 18).

Prossiga para Criar um pacote Modbus na página para definir um novo pacote.
**Creating a Modbus Frame related link
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?