DOCA0036PT-11

Exportar um ou mais modelos personalizados

Pode exportar modelos personalizados.
  1. Clique no separador principal Biblioteca Personalizada.
  2. Vá para o modelo que quer exportar. Pode:
    • Clicar em Modelos na árvore de navegação, para visualizar uma lista de todos os modelos ou
    • Clicar em Modelos, <Tipo de modelo> (para o tipo de modelo que quer exportar).
  3. Faça o seguinte. Pode:
    • Exportar um só modelo, clicando no ícone Exportar () na linha correspondente ao modelo que quer exportar ou
    • Exportar vários modelos, colocando uma marca de verificação junto dos modelos que quer exportar clicando depois em Exportar.
    O modelo exportado é comprimido num ficheiro .zip e enviado para o local de transferência predefinido do seu browser.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?