DOCA0036PT-11

Modificar um modelo personalizado

Pode modificar as definições de um modelo personalizado existente.
  1. Clique no separador principal Biblioteca Personalizada.
  2. Visualize a lista dos modelos existentes. Pode:
    • Clicar em Modelos na árvore de navegação, para visualizar uma lista de todos os modelos ou
    • Clicar em Modelos, <Tipo de modelo> (para o tipo de modelo que quer modificar) para visualizar uma lista dos modelos do tipo selecionado.
  3. Clique no modelo da lista que quer modificar.
  4. Faça as alterações nas propriedades configuráveis do modelo selecionado.
  5. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?