DOCA0036PT-11

Adicionar um dispositivo a jusante

Adicione dispositivos a jusante ao seu Com'X.
  1. Clique no separador principal Definições do dispositivo.
  2. Na vista de árvore de dispositivos, clique no dispositivo a montante a que o dispositivo a jusante está ligado.

    Por exemplo, selecione o Com’X para ligar um dispositivo ao Com’X.

  3. Clique no menu expansível que corresponde ao tipo de dispositivo que vai ligar:
    • Menu expansível Entradas digitais e analógicas para os dispositivos ligados às entradas analógicas e digitais do Com’X, por exemplo, contadores de impulsos ou sensores analógicos.
    • Menu expansível Modbus de série para um dispositivo Modbus. Também é possível detetar automaticamente o Modbus com o botão Detetar dispositivos ligados.
    • Menu expansível Ethernet para um gateway de linha de série Modbus TCP/Modbus ou dispositivo ativado por IP.
  4. Selecione Criar um novo dispositivo na lista pendente Dispositivo.
  5. Na lista pendente Tipo de dispositivo, selecione o tipo de dispositivo que irá criar.
    NOTA: Só aparecem na lista os dispositivos que podem ser ligados a esta interface. Depois de ter criado o dispositivo, não pode modificar o tipo respetivo.
  6. Configure o dispositivo. Consulte as secções que correspondem à categoria do dispositivo.
  7. Clique em Criar e o dispositivo aparece na vista de árvore de dispositivos.
** Devices That Can Connect to Digital Inputs, Devices That Can Connect to Analog Inputs, Modbus Devices, Ethernet Device Configuration Parameters, (see Discovering Connected Devices)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?