DOCA0036PT-11

Desligar um dispositivo

Há um procedimento para desligar um dispositivo de um dispositivo a montante.
Quando estiver desligado, o dispositivo não aparece na Tabela de medições. Não é enviada nenhuma medição deste dispositivo para a plataforma alojada. O dispositivo continua disponível em Dados em tempo real.
  1. Clique no separador principal Definições do dispositivo.
  2. Clique no dispositivo principal na vista de árvore dos dispositivos.
  3. Selecione Não existe qualquer dispositivo ligado na lista pendente Ligado a.

    O dispositivo aparece no menu expansível Dispositivos não ligados por baixo da vista de árvore dos dispositivos.

  4. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?