DOCA0036PT-11

Detetar dispositivos ligados

Com a função de deteção do Modbus, o Com’X pode detetar os dispositivos que estão ligados localmente à porta de série Modbus e aos gateways de linha de série Modbus TCP/Modbus a jusante.
  1. Clique no separador principal Definições do dispositivo.
  2. Clique em Com'X na vista de árvore dos dispositivos. Ou clique na vista de árvore dos dispositivos para detetar apenas os dispositivos a jusante ligados a um gateway, por exemplo, um EGX.
  3. Clique em Detetar dispositivos ligados para abrir a janela Deteção do Modbus.
  4. Introduza um ID de subordinado  mín. e um ID do subordinado máx.

    O intervalo predefinido é de 1 a 10 e o intervalo permitido é de 1 a 247.

  5. Clique em Iniciar para detetar os dispositivos.

    Os dispositivos detetados aparecem listados na janela Deteção do Modbus. Clique em Parar se quiser parar o processo de Deteção.

  6. Anule a seleção dos dispositivos que não quer adicionar e, em seguida, clique em Criar.
    A janela Detecção do Modbus fecha-se e todos os dispositivos detetados aparecem na vista de árvore dos dispositivos da seguinte maneira:
    • Se um dispositivo tiver sido criado utilizando um modelo incorporado, a aplicação associa automaticamente o dispositivo ao modelo correspondente.
    • Se um dispositivo tiver sido criado a partir de um modelo personalizado que tenha sido adicionado à Biblioteca Personalizada, a aplicação associa o dispositivo ao primeiro modelo da lista de dispositivos personalizados. Nesse caso, terá de selecionar o modelo personalizado correspondente para o dispositivo na lista de tipos de dispositivo.
    DeviceSettings_DiscoveringConnectedDevices_ModbusDiscoveredStatus.dita originally incorporated in this topic
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?