DOCA0036PT-11

Detetar dispositivos ZigBee

Com a função de deteção ZigBee, o Com'X é capaz de detetar dispositivos ZigBee que estão dentro do alcance.

Não execute o modo de deteção ZigBee de vários dispositivos Com'X simultaneamente. Se tiver duas ou mais redes ZigBee no modo de deteção, os dispositivos ZigBee serão instalados aleatoriamente nessas redes.

  1. Clique em Com'X na vista de árvore dos dispositivos.
  2. Clique em Detetar dispositivos para abrir a janela Deteção.
  3. Selecione o protocolo de comunicação ZigBee.
  4. Introduza a hora do tempo limite (em minutos).
  5. Clique em Iniciar para detetar os dispositivos.
    Para detetar os dispositivos ZigBee, tem também de ativar o modo de deteção nos diferentes dispositivos.

    Os dispositivos detetados aparecem listados na janela Deteção ZigBee. Clique em Parar se quiser parar o processo de Deteção ZigBee.

  6. Feche a janela de Deteção ZigBee.

    Todos os dispositivos detetados estarão indicados na vista de árvore dos dispositivos. Um ID local é atribuído automaticamente sempre que é criado um dispositivo. Pode alterar o ID local em Definições > Comunicações > Gateway Modbus > IDs de dispositivos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?