DOCA0036PT-11

Substituir um dispositivo

Pode substituir um dispositivo existente por outro dispositivo de tipo idêntico.

Pode utilizar este procedimento para substituir um dispositivo padrão por um dispositivo personalizado sem perder as propriedades do dispositivo original.

  1. Clique no separador principal Definições do dispositivo.
  2. Na vista de árvore de dispositivos, clique no dispositivo a montante a que está ligado o dispositivo que quer substituir.

    Por exemplo, selecione Com’X para substituir um dispositivo ligado ao Com’X.

  3. Clique no menu expansível que corresponde ao tipo de dispositivo que vai substituir:
    • Menu expansível Entradas digitais e analógicas para os dispositivos ligados às entradas analógicas e digitais do Com’X (por exemplo, contadores de impulsos ou sensores analógicos).
    • Menu expansível Modbus de série para um dispositivo Modbus. Também é possível detetar automaticamente o Modbus com o botão Detetar dispositivos ligados.
    • Menu expansível Ethernet para um dispositivo Modbus TCP/Modbus.
    • ZigBee: Substituir um dispositivo ZigBee inicia a função de deteção de dispositivos ZigBee. A deteção é parada quando o primeiro dispositivo ZigBee é encontrado. Se vários dispositivos ZigBee estiverem perto uns dos outros, o primeiro dispositivo ZigBee encontrado pode não ser o pretendido. Neste caso, repita o procedimento.
  4. Selecione o dispositivo que quer substituir. Selecione um dispositivo de substituição que seja do mesmo tipo (ou de um tipo idêntico) e que suporte os mesmos dados de medição publicados que o dispositivo original.
  5. Clique em Substituir na parte inferior do separador principal Definições do dispositivo.

    A caixa de diálogo Dispositivo de substituição abre-se.

  6. Na caixa de diálogo Dispositivo de substituição, selecione o tipo do dispositivo de substituição e clique em Substituir.

    Quando substitui um dispositivo existente, o dispositivo de substituição mostra o Nome do dispositivo anterior, exceto se editar o nome.

  7. Se necessário, edite o Nome e as outras definições do dispositivo de substituição e, em seguida, clique em Guardar alterações na parte inferior do separador principal Definições do dispositivo.
    (see ZigBee Device Discovery). (Discovering Connected Devices)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?