DOCA0036PT-11

Definir o Tempo fora de serviço

Pode definir o Tempo fora de serviço.
  1. Clique em Diagnóstico > Verificação das comunicações.
  2. Selecione Sim para Ativar tempo fora de serviço.
  3. Selecione o Tempo fora de serviço. As opções são 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 e 60 minutos (predefinição: 15).
  4. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?