DOCA0036PT-11

Ver as estatísticas

Pode visualizar as estatísticas da rede ou Modbus.
  1. Clique em Diagnóstico.
  2. Clique numa das categorias seguintes:Rede ou Modbus.
  3. Clique no menu expansível do grupo de estatísticas que quer ver.
  4. Clique em Atualizar se quiser atualizar os dados.
    NOTA: As estatísticas da rede atualizam-se aproximadamente a cada 10 segundos.
** See Interpreting Statistics for a list of available parameters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?