Guardar a configuração através da porta USB
PERIGO |
|---|
|
PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
- Introduza a pen USB na porta USB do painel frontal do Com'X.
- Prima e mantenha premido o botão Backup
durante pelo menos três segundos.Durante a criação da cópia de segurança o LED USB tem o comportamento seguinte:
-
Se não for detetado nenhum erro durante a criação da cópia de segurança, o LED USB pisca com luz verde durante 500 ms e, depois, apaga-se durante outros 500 ms.
-
Se for detetado um erro, o LED USB pisca com luz verde durante 250 ms e, depois, apaga-se durante outros 250 ms, durante um total de três segundos.
-
- Se não for detetado nenhum erro durante a criação
da cópia de segurança, a cópia estará concluída
quando a luz deixar de piscar.
Pode retirar a pen USB do painel frontal do Com'X.
PERIGO