DOCA0036PT-11

Atualizar o firmware através da porta USB

Pode atualizar o firmware utilizando a porta USB.
PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELECTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
  • A instalação e manutenção deste equipamento só podem ser levadas a cabo por técnicos qualificados.
  • Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA, CSA Z462 ou as normas locais aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Guarde o ficheiro de firmware no diretório raiz da pen de memória USB.
  2. Mude o nome do ficheiro para upgrade.sp1.
  3. Certifique-se de que não há nenhum ficheiro no diretório raiz da pen de memória USB com um nome igual ao número de série do Com'X.
  4. Desligue o Com'X.
  5. Introduza a pen de memória USB na porta USB localizada na parte da frente do dispositivo.
  6. Ligue o Com'X.
  7. Aguarde que o Com’X se reinicie.

    Quando a reinicialização estiver concluída, a luz do LED indicador de funcionamento passa a verde.

  8. Ligue-se ao Com'X através de um PC e clique na ligação Acerca de para verificar se o novo firmware está instalado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?