Carregar um duplicado da configuração com uma chave USB
PERIGO |
|---|
|
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO
ELÉTRICO
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
- Copie o ficheiro de configuração duplicado para uma pasta com o nome "Restaurar" no diretório raiz da pen USB.
- Desligue o Com'X, e ligue a pen USB à porta USB do painel frontal do Com'X.
- Ligue o Com'X e aguarde que se reinicie.
Quando a luz do LED indicador de funcionamento passar a verde, a reiniciação está concluída.
- Volte a ligar para Com’X.
- Clique em .
- Escreva o nome da localização do novo local e
clique em Guardar alterações para
guardar a alteração.NOTA: O nome da localização do local pode não incluir o seguinte: '/:*?<>| ou espaço.
- Clique no separador Definições do dispositivo.
- Selecione o Com’X na vista da árvore dos dispositivos.
- Escreva o nome Com’X no menu expansível Propriedades gerais.
- Clique em Guardar alterações para guardar a alteração.
- Clique no separador Tabela de medições para verificar se a ligação, a definição e o funcionamento no novo local estão corretos.
- Selecione o separador Comissionamento para ativar o registo e publicação de acordo com a plataforma
de destino.
(see Commissioning for more information)
PERIGO