DOCA0036PT-11

Carregar um duplicado da configuração com um ficheiro local

**
Depois de guardar a configuração para duplicação em um Com’X, pode carregar um ficheiro de configuração duplicado para outro Com’X:
  1. Clique no separador principal Manutenção.
  2. Clique no separador secundário Definições do sistema.
  3. Clique em Procurar no menu expansível Gestão de configurações.
  4. Selecione o ficheiro de configuração guardado localmente.
    Saving the Configuration for Duplication on Another
  5. Clique em Abrir para que o ficheiro selecionado apareça.
  6. Clique em Aplicar a configuração.
  7. Aguarde que o Com’X se reinicie.

    Quando a reinicialização estiver concluída, a luz do LED indicador de funcionamento passa a verde.

  8. Volte a ligar para Com’X.
  9. Clique em Definições > Definições do local > Informações do local.
  10. Escreva o nome da localização do novo local e clique em Guardar alterações para guardar a alteração.
    NOTA: O nome da localização do local pode não incluir o seguinte:  '/:*?<>| ou espaço.
  11. Clique no separador Definições do dispositivo.
  12. Selecione o Com’X na vista da árvore dos dispositivos.
  13. Escreva o nome Com’X no menu expansível Propriedades gerais.
  14. Clique em Guardar alterações para guardar a alteração.
  15. Clique no separador Tabela de medições para verificar se a ligação, a definição e o funcionamento no novo local estão corretos.
  16. Selecione o separador Comissionamento para ativar o registo e publicação de acordo com a plataforma de destino.
    (see Commissioning for more information)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?