DOCA0036PT-11

Guia de início rápido: Configurar e iniciar o registo de dados

Descreve-se abaixo as tarefas de caráter geral necessárias para iniciar o registo de dados. Podem existir passos adicionais para fazer a publicação numa plataforma específica.
  1. Adicione os dispositivos a jusante, como descrito em Adicionar um dispositivo a jusante. Existem tarefas de configuração adicionais para cada tipo de dispositivo:
  2. Selecione as medições que quer registar, como descrito em Selecionar as medições a registar ou publicar.
  3. Defina o intervalo de registo, conforme descrito em Definir os intervalos de registo.
  4. Inicie o registo de dados, conforme descrito em Iniciar o registo de dados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?