DOCA0036PT-11

Alterar a palavra-passe

Será necessário alterar a palavra-passe após iniciar a sessão pela primeira vez e, depois, será direcionado automaticamente para a página de nome de utilizador/palavra-passe.
  1. Clique na ligação do nome de utilizador/administrador na faixa.
  2. Introduza a palavra-passe atual.
  3. Introduza uma palavra-passe nova.
  4. Confirme a nova palavra-passe.
  5. Clique em OK.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?