DOCA0036PT-11

Configurar a data e hora

As definições de hora e data devem ser configuradas para a data e hora atuais antes de ativar os serviços da Schneider Electric no seu Com'X.

Todas as alterações manuais da data e hora são substituídas por Digital Service Platform. Pode apenas editar o Fuso horário.

É recomendado que o fuso horário DST seja selecionado ao utilizar Energy Operation para garantir marcações de hora consistentes com o Com'X.

Para definir a data e a hora:

  1. Clique em Definições > Definições gerais > Definições de data/hora.
  2. Selecione o Fuso horário adequado na lista pendente. Se selecionar o fuso horário DST, o relógio acerta automaticamente a hora de Verão.
  3. Escolha uma das opções seguintes:
    1. Clique no botão Hoje para acertar a data e a hora automaticamente com a data e a hora do seu computador.
    2. Introduza manualmente a data e a hora nos campos correspondentes.
    3. Selecione Sim para Suporte SNTP e introduza um endereço de servidor SNTP. (Predefinição: pool.ntp.org)
  4. Clique em Guardar alterações.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.