DOCA0036PT-11

Configurar as informações do local

Pode alterar o nome do local.
  1. Clique em Definições > Definições do local > Informações do local.
  2. Introduza o nome do local.
    NOTA: O nome do local não pode incluir nenhum dos seguintes carateres: “/:*?<>|. Não é permitido um espaço antes ou depois do nome do local.
  3. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?