DOCA0036PT-11

Configurar uma rede Wi-Fi

Pode configurar a sua rede sem fios Com'X.
  1. Clique em Definições > Definições gerais > Definições de rede.
  2. Selecione Apenas Wi-Fi ou Wi-Fi e 2 portas comutadas (1 endereço IP de rede) na lista pendente Selecionar a configuração da sua rede.
    NOTA: Schneider Electric recomenda a utilização de WPA2.
  3. Clique em Selecionar uma rede Wi-Fi no menu expansível Definições de Wi-Fi.
  4. Clique em Atualizar a lista de redes para procurar todas as redes de Wi-Fi disponíveis.
  5. Selecione a rede Wi-Fi desejada. Escreva o código no campo Chave segura, se o código não aparecer automaticamente.
  6. Selecione Outras redes se a rede Wi-Fi desejada não aparecer automaticamente na lista de redes Wi-Fi. Escreva o SSID e o código no campo Chave segura.
  7. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?