DOCA0036PT-11

Copiar um evento

Pode criar um novo evento a partir de um evento existente.
  1. Clique em Definições > Eventos > Eventos personalizados.
  2. Clique no nome do evento existente.
  3. Clique no bloco de eventos verde na área de trabalho e, em seguida, prima CTRL+C.
  4. Clique em Cancelar para voltar à Biblioteca de eventos personalizados.
  5. Clique em Novo evento personalizado.
  6. Clique na área de trabalho e, em seguida, prima CRTL+V.

    O bloco de eventos é colado na área de trabalho.

  7. Edite o dispositivo, tópico ou valores e, em seguida, clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?