DOCA0036PT-11

Desativar o botão de reposição de palavra-passe

Num Com'X instalado num local de acesso público, pode desativar a função de reposição de palavra-passe para o botão Backup.

O botão Backup () está localizado na face frontal.

Se perder a palavra-passe de administrador predefinida, deverá realizar uma reposição de fábrica no Com'X para redefinir a palavra-passe para a predefinida. Isto destrói todos os dados registados, contas de utilizador e configurações.

AVISO
PALAVRA-PASSE IRRECUPERÁVEL
Registe as informações de utilização e palavra-passe do seu dispositivo num local seguro.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em perda de dados.

É recomendado guardar uma cópia de segurança de configuração antes de desativar o botão de reposição de palavra-passe.

  1. Clique em Definições > Segurança > Gestão da firewall.
  2. Clique em Ativar reposição admin. predefinida.
  3. Clique em Não para desativar o botão de reposição de palavra-passe.
  4. Clique em Guardar alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?