DOCA0036PT-11

Ativar os Serviços Schneider Electric.

Para ativar os Serviços Schneider Electric:
  1. Se necessário, configure Definições de proxy.
  2. Clique em Definições > Definições gerais > Serviços Schneider Electric.
  3. Clique em Sim na secção Configuração.
  4. Clique em Guardar alterações.

Todos os três estados são apresentados a verde e uma mensagem de confirmação é exibida quando a ligação DSP é ativada.

NOTA: A data e a hora configuradas são sincronizadas periodicamente e a exibição após o comando do tempo de sincronização do DSP é executada automaticamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?