DOCA0036RU-12

Запуск Com'X

Для запуска Com'X требуется время. Перед выполнением любых действий подождите, когда загорится зеленым цветом индикатор питания.

После запуска Com'X большинство изменений конфигурации будут выполнены без перезагрузки.

Случаи перезагрузки

Перезагрузка Com'X потребуется в следующих случаях:

  • обновление микропрограммного обеспечения;
  • восстановление конфигурации;
  • изменение настроек сети Ethernet между 2 коммутируемыми портами и 2 отдельными портами;
  • установка GPRS или 3G-модема;
  • установка ключа Zigbee;

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?