DOCA0036RU-12

Политика блокировки учетной записи

Функция блокировки учетной записи позволяет заблокировать учетную запись пользователя при превышении заданного числа неудачных попыток авторизации за определенный период времени. По умолчанию данная функция включена.

Можно настроить следующее:

  • Включить блокировку учетной записи - политика блокировки учетной записи включена по умолчанию. Выберите Нет, чтобы отключить данную функцию. Рекомендуется оставить функцию блокировки учетной записи включенной, чтобы защитить устройство от несанкционированного доступа.

  • Сбросить счетчик блокировки учетной записи (количество попыток) - определяет количество неудачных попыток авторизации до блокировки учетной записи пользователя. Значение по умолчанию – 10 попыток.

  • Продолжительность блокировки учетной записи (минут) - определяет продолжительность блокировки учетной записи пользователя. Значение по умолчанию – 15 минут.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?